This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP®︎ 显示和光控制 EVM GUI 工具

Guru**** 1784550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1422787/dlp4710evm-lc-dlp-display-and-light-control-evm-gui-tool

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

尊敬的 技术支持:

我们最近已将固件更新至版本8.4.0 并且使用的是 GUI 版本3.2.0.7。 当使用 Internal Patterns 下的 Light Control 选项卡投影17个水平图形(分为3个图形集)时、我们预计投影的图形会对齐、如附加的图像所示。

但是、我们遇到了一个问题。 虽然第一组按预期正确投影、但从第二组开始、投影的图形会失真。 这似乎就像是两种模式拼接在一起 、这会导致投影未对齐、如附加图像中所示。

值得注意的是、我们在使用固件版本8.1.0时不会发生该问题。 能否就我们如何解决此问题提供建议?

感谢您的帮助。

此致、

Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    感谢您就此问题与我们联系! 我将尝试在最后重复这个问题 我假设您使用的是1位图形、图形集具有数字顺序[6-6-5]、并且不会更改照明曝光前黑暗时间、曝光时间或曝光后黑暗时间、也不会更改任何触发信息。

    我将测试它、很快回复您。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    非常感谢您帮助我测试此问题!

    澄清一下、我实际上使用的是8位图形、并且曝光前黑暗时间、曝光时间和曝光后黑暗时间均设置为15000微秒(us)。

    我感谢您的努力、并期待您的调查结果。

    此致、
    Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    感谢您提供额外信息、时间看起来相当长、但我假设您只是在尝试使其正常工作。

    让我再次测试一下这个。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我 能够确认时间将起作用、但由于曝光时间的原因、图像中会出现明显的闪烁。

    我无法通过拆分图像重现您的问题。 您能否分享一下您是如何看到此图像的? 是由其中一条触发输出线路自动触发的摄像机图像的结果、还是该图像是手机或其他设备发出的?

    在不止一个系统上这是相同的结果吗?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    感谢您的答复!

    我在投影仪触发摄像机捕捉图像时观察到这种现象。 摄像机的曝光时间和投影仪的曝光时间均设置为15000微秒。 在升级固件之前、未发生此问题。

    除了注意到相机拍摄的图像中的现象,它也是肉眼可见的。 投影场的左半部分显示一半的图形、而右半部分显示另一半的不同图形。

    此致、
    Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我目前没有能力以你的帧速率拍摄,但我看不到我的肉眼看到的半图像。

    您能否告知您是否已通过单独的系统确认此问题? 或者返回到旧固件并确保其按预期继续工作?

    此致!

    亚伦