This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:如何使用 DLPC7540梯形校正

Guru**** 1784550 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540EVM, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423893/dlpc7540evm-how-to-use-dlpc7540-keystone-correction

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC7540

工具与软件:

您好、TI 团队:

  我想知道如何使用 DLPC7540EVM 中的梯形校正功能。

 编程人员指南 DLPC7540、我发现 变形指令、我想知道 我可以 在硬件设计中做什么?

我是否可以将 CMOS 相机或3D ToF 相机连接 到 DLPC7540以获取照片?

或者具有其他解决方案?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    梯形校正用于在投影仪与投影表面不正交时消除失真、正如您提到的、您可以按照编程人员指南中的说明和命令来更改梯形校正设置。 我认为它不会影响连接的外部摄像头。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梯形校正是否只是 DLPC7540中的软件函数、它可以在没有其他硬件连接的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    KeyStone 是通过硬件(包含在 EVM 中)实现的、软件配置这些参数。  

    您能说"没有其他硬件连接"的含义吗?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、我的意思是我应该连接一个相机还是 ToF 使用 KeyStone 功能?我的理解是 KeyStone 功能必须需要一个硬件设备、是它?

    或者 、在哪里可以找到   DLPC7540的 KeyStone 原理图设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    如果你想用自动键石击,那么你需要一个相机。 如果您手动执行 KeyStone、则可以通过软件执行此操作。 请注意、DLPC7540EVM 仅作为电子产品套件出售、不随附光学引擎。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Lori、我想它可以帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!