This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010 EVM LC - GUI 软件无法识别、+关于投影设置的问题

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540, DLP3010EVM-LC, DLP471TP, DLPC8445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423621/dlp3010evm-lc-dlp3010-evm-lc---is-not-recognised-by-gui-software-question-about-projection-settings

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3430DLP471TPDLPC8445、DLPC6540

工具与软件:

我有一个之前由其他人设置的 LightCrafter DLP 3010 EVM。 我想水平翻转图像、我从 GUI 手册 DLPRegisteredLightCrafter Display EVM GUI 工具用户指南(修订版 B)(TI.com)中了解这一点 应该是可能的。 我已下载 LightCrafter GUI、但当我将其连接到器件时、GUI 会显示 EVM 状态:未连接。 我不知道自己在做什么。 您能否提供有关如何继续的指导? 计算机桌面由 EVM 投影、因此已将其连接。

其次、我希望进行水平翻转、我相信我可以在显示下>短轴翻转下实现。 然而、我也希望投影到曲面屏幕上、但是当我这样做时、曲面屏幕上的更多外围元件会失真。 我是否可以应用任何"更正"来修复此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    让我和我的团队讨论这一点、我不熟悉您正在使用的这个 Light Crafter GUI。 你所引用的指南也似乎是一个相当几年的年龄。

    您能否告知您正在运行的软件/固件的版本?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法建立了连接、但我还没有解决投影到曲面屏幕上的问题。 非常感谢有关这方面的任何线索。

    我已经研究过 GUI 中的梯形映射选项、但这似乎更多地与角度投影到平坦表面的梯形失准有关。 我想将几何变形作为解决方案、但投影仪是否允许进行此类调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren!

    很高兴听到您已将其 连接起来! *虽然我现在可能会更加困惑!*

    首先、我需要确保使用的电路板正确无误、因为链接到此线程的 DLP3010EVM-LC 是一个照明控制(LC)器件、而且包含该 Display 版本的 GUI 所不具备的其他功能。

    您能否:

    1.在  GUI 的"Information"页面上执行"Get"、并共享您看到的控制器

    或者

    2.将您使用的 EVM 的照片发给我

    此外、请说明您计划如何投射到曲面屏幕上? 投影路径是笔直的还是与曲面屏幕成了一定的角度?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我对模型感到困惑-我有一个是这个 https://www.ti.com/tool/DLPDLCR3010EVM-G2

    对于投影、我目前正在考虑将图像直接投影到屏幕上(但我想必须找到一种方法来避免模型中内置的"位置"、因为图像稍微上移一点而不是直接投影到屏幕上、或者以某个角度进行投影。 我正在播放垂直偏移、但还没有得到任何有效的东西。 如果你有任何建议,我想听到他们,但曲面屏幕失真是我的主要关注点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soren、

    我建议您浏览  3.3.7写入梯形校正控制(88h) (链接)。 该芯片组仅允许1D 梯形校正、如果您需要2D 和3D 梯形校正、我推荐 DLP471TP 芯片组(链接)或 DLPC8445芯片组(链接)(但我们尚未为此芯片组发布 EVM)。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    感谢您发送编修。

    根据我的理解、如果投影仪的目标不是指向其投影到的表面、例如投影仪是以某个角度放置的(如果投影仪向上或向下指向某一点)、梯形校正可以实现校正。 对于2D 梯形校正、是否存在额外的左/右角度? 然后、3D 会以深度为基础进行 投影(因此投影角度也取决于深度、我想在我的场景中就会发生这种情况、在这个场景中、准确的投影表面会从屏幕中间变为屏幕外围设备)。

    我的理解是否正确? 这是否意味着我的电流设置不适合进行衰减外围元件失真所需的调节? 如果需要、对于您提到的芯片组、这些芯片组是否可以与我现有的 EVM 组合、或者我是否必须采购新的芯片组(您尚未发布)?

    感谢你的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren、您好!

    1D Keystone :允许调整俯仰(向上/向下角度)、投射比(距离墙壁/屏幕大小)、垂直偏移(相对于投影仪光学元件的向上/向下偏移)。 DLP3010G2-EVM 支持此功能

    2D 梯形: 允许调整俯仰、偏航(左/右角度)、投射比、垂直偏移和手动角调整(确定每个角的 x/y 像素位置)。  

    3D 梯形: 允许调整俯仰、偏航、翻滚、投射比、垂直偏移。  

    为了正确适应曲面屏幕、您可能还需要使用 DLPC6540/DLPC8445芯片组支持的扭曲特性。 DLPC343x 芯片组不支持这种级别的扭曲/键石砸死。

    目前、我们有一个您可以采购的 DLPC6540 EVM (链接)、我们还没有用于 DLPC8445的 EVM -这需要使用定制电路板设计进行测试。

    此致!

    最大值