This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:DLP6500有源块功能问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1424974/dlp6500flq-dlp6500-active-block-function-question

器件型号:DLP6500FLQ

工具与软件:

您好、TI DLP 团队:

我代表他们发布了来自我的 MM 客户的以下问题(他们还没有公司电子邮件)。 非常感谢您的帮助。

我有关于 DLP6500的问题。

尝试使用 DMD 活动块功能时、未能在 DMD 上显示图形

我试过这样的

  1. DMD 活动块设置如下所示
  2. 选择 Pattern On-The-Fly (动态图形)模式
  3. 添加 3个图形(1920 x 144 bmp 文件)

  -我上传了模式,它 有1920x144分辨率第一

   接下来、我上传了1920x1080分辨率图形 用于测试

  1. 点击 Update LUT buton
  2. 单击启动按钮

 

我尝试了分别测试1位深度和8位深度模式

但我在 DMD 上看不到任何内容。

您能告诉 我我自己做错了什么吗?

此致、

Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    请让他们尝试更多块作为初始测试(如 start 0和 end 7)。

    此外、它们仍必须将完整的1920 x 1080图案加载到存储器中。  确保它是一个易于看到的模式。

    如果这样无效、请告诉我。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    客户表示试过了、但是不能用。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    选择整个阵列后、客户能否在 DMD 上看到图像? 另外、他们尝试显示的图案是什么?

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    下面是客户的回答。

    我可以在 DMD 上看到启动时的映像、这意味着选择了整个 DMD 块。

    但是、一旦我选择部分 DMD 块(例如开始块0、结束块7)并按 updateLUT、  

    我无法返回到先前状态(选择的整个 DMD 块状态)。

    我问的原因是、我们的一位客户想要在移动印版上拍摄图像。

    因此、他们希望 尽可能缩短暴露时间。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    您能要求他们提供 GUI 主页面的图像吗?  具体而言、我想查看他们使用的 GUI 版本和固件版本。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是捕获图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    请建议客户使用最新版本-固件6.3.0和 GUI 5.3.0。 我认为、在固件5.0.1之后、对6500 DMD 进行了修复。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

     非常感谢!

    效果很好。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    这是一个好消息。  我代表我本人和 Aishwarya 感谢您 调解客户 解决方案。

    Fizix