This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:DLPDLCR471TPEVM 和 PC 之间的 HDMI 连接问题

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540, DLPDLCR471TPEVM, DLP471TP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1425594/dlpdlcr471tpevm-hdmi-connection-problem-between-dlpdlcr471tpevm-and-pc

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC6540、、 DLP471TP

工具与软件:

大家好、E2E 论坛。

在 TI 论坛的帮助下、我在 DLPC6540 (DLPDLCR471TPEVM)上安装了引导加载程序和固件。

我在 DLP EVM GUI 中检查了连接、并确认启动界面图像和其他功能正常工作。

 - DLPDLCR471TPEVM:如何使用 JTAG 更新引导加载程序? - DLP︎ 论坛- DLPRegistered 产品- TI E2E 支持论坛

但是、HDMI 未连接。 当我按下"切换到外部视频"按钮时、它不会切换到 PC 屏幕。

PC 无法识别 HDMI 端口。

 - 单击"切换到外部视频"按钮时,将显示一个启动图像。

我使用了以下文件:

 - 3312.DLPC6540_JTAG_FlashProgrammer

 - DLP471TP_EVM_v3.2.2_MCU_FW4.5.0.img

 -  FlashDeviceParameters.txt

// Mfg MfgID LMfgID、Device DevID LDevID、MB ALG 大小#sec Sector_Addresses
"micron"、0x0089、0x0000000000000089、"MT28EW256"、0x227E、 0x00000000227E、128、0、0x1000,000,128、 0x0、0x20000、0x40000、0x60000、0x80000、 0xA0000、0xC0000、0xE0000、0x100000、0x120000、 0x140000、0x160000、0x180000、0x1A0000、0x1C0000、 0x1E0000、0x200000、0x220000、0x240000、0x260000、 0x280000、0x2A0000、0x2C0000、0x2E0000、0x300000、 0x320000、0x340000、0x360000、0x380000、0x3A0000、 0x3C0000、0x3E0000、0x400000、0x420000、0x440000 0x460000、0x480000、0x4A0000、0x4C0000、0x4E0000、 0x500000、0x520000、0x540000、0x560000、0x580000 0x5A0000、0x5C0000、0x5E0000、0x600000、0x620000、 0x640000、0x660000、0x680000、0x6A0000、0x6C0000、 0x6E0000、0x700000、0x720000、0x740000、0x760000、 0x780000、0x7A0000、0x7C0000、0x7E0000、0x800000 0x820000、0x840000、0x860000、0x880000、0x8A0000、 0x8C0000、0x8E0000、0x900000、0x920000、0x940000 0x960000、0x980000、0x9A0000、0x9C0000、0x9E0000、 0xA00000、0xA20000、0xA40000、0xA60000、0xA80000、 0xAA0000、0xAC0000、0xAE0000、0xB00000、0xB20000 0xB40000、0xB60000、0xB80000、0xBA0000、0xBC0000、 0xBE0000、0xC00000、0xC20000、0xC40000、0xC60000、 0xC80000、0xCA0000、0xCC0000、0xCE0000、0xD00000、 0xD20000、0xD40000、0xD60000、0xD80000、0xDA0000、 0xDC0000、0xDE0000、0xE00000、0xE20000、0xE40000、 0xE60000、0xE80000、0xEA0000、0xEC0000、0xEE0000、 0xF00000、0xF20000、0xF40000、0xF60000、0xF80000、 0xFA0000、0xFC0000、0xFE0000

 

我正在检查我制造的电路。

我使用的软件是否存在问题?
是否有办法使 GUI 识别 HDMI?

我又收到一个问题。

是否可以更改启动界面图像? 我想更改投影仪启动时显示的图像。

我需要 TI E2E 论坛的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tae-young、

    您的设计中是否包含前端电路板? 我们的 EVM 使用 IT6807、您是否使用了同一个以及是否曾对 EDID 进行编程?

    对于第二个问题、我需要了解我们如何在启动时支持自定义启动界面映像。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

     

    我以前从未做过 EDID 编程。

    但是我在下面的链接中找到了 EDID 软件和指南文档。

    DLPC7540EVM:DLPC7540EVM 前端板的 IT6807E EDID - DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

    我计划购买 Devasys 板、这是用于 EDID 编程的 HDMI 适配器板。

    板1 DeVaSys 板可供购买。

    但是、找不到板2 HDMI EDID 适配器。 有没有地方可以购买它?

    非常感谢您了解如何在启动时自定义启动界面图像。

    我期待着你的答复。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1.很遗憾、DLP471TPEVM 的启动界面图像无法直接替换为 GUI。 如果您确实需要启动图像、请直接在聊天框中向我发送您感兴趣的启动图像、我会为您提供帮助。

    2.您指的板2是定制的板。 我不认为是否有任何架式适配器本身。 或者、您可以从 HDMI 电缆剥离 IIC 线、也可以直接访问 ITE 卡上 EDID EEPROM 的 IIC 线。


    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil。

    感谢您的帮助。

    (我将相同的内容发送给直接聊天。)

    我将向您发送一个链接、指向投影仪启动时出现的图像。

    -我会将它以.bmp 文件的形式发送给您。

    https://drive.google.com/file/d/113Q95LrsaFUo_vUKEttlKKoEpg-geDkE/view?usp=drive_link

    请修改固件、以便在启动时显示链接中的映像。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!  

    Akhil 致力于在固件中创建自定义启动界面映像并与您分享。 我将在此处关闭该票证。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori。

    感谢您的积极响应。

    我有疑问。 我需要在2天内获得自定义固件。 有可能吗?

    我如何才能共享呢?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将告诉您如何通过直接消息下载定制固件。  

    我想确保您以直发邮件的形式将启动界面图像发送给 Akhil、对吧? 如果是、我们可以在下一个工作日早些时候将定制固件分享给您。  

    此致、

    Lori