This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:扫描样本距离

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1426366/dlpnirnanoevm-scan-sample-distance

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具与软件:

您好!

我很难确定采样距离可以与采样窗口保持多远的规格、也无法找到某种图表来显示与样本之间的距离如何影响 DLPNIRNANOEVM 的灵敏度

谢谢!

预拖动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    预期操作是将样本与窗口对齐。  我想你可以保持它远离窗口(1 - 2毫米),但然后你应该屏蔽开口不受杂散光的影响。  我们没有您所描述的图表。  这将是一个简单的图表。

    我不知道设计光学器件是否可以实现更长的工作距离。

    Fizix