This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:TRI_OUT2没有输出

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1426380/dlpc3479-tri_out2-has-no-output

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005

工具与软件:

您好!
我正在使用外部图形模式、8位单色图形。
我使用并行 RGB 接口,定时为 RGB888,外部输入为1920 × 1080@60Hz。
硬件架构为 dlpc3479 + dlpa3005 + dlp4710lc。
DLP4710LC 可以正常显示图片、但 TRI_OUT1有输出、而 TRI_OUT2没有输出
以下是我配置的寄存器以及相应的值、用于帮助我查看是否存在问题。
地址值
8'h92 8'h02、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
8'h92 8'h03、8'h00、8'h00、8'h00、8'h00
8'h96 8'h00、8'h18、8'h00、8'h00、8'h00、8'h80、8'h80、8'h01、8'h00、8'h00、8'h40、8'h00、8'h00、8'h00
8'h05 8'h03

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    查看您的图形配置命令(地址0x96)、似乎存在以下问题:

    字节1:0x00 - 1位单色 . 您提到使用8位单色、就是这样吗?

    字节2:0x18 - 24种模式 . 对于8位图形、最大为3 (3x8位)

    字节3:0x00 - 禁用 LED

    字节[7:4]:0x000000E0 ( 224. )照明时间(us)

    字节[11:8]- 0x00000180 ( 384. )照射前时间(us)

    字节[15:12]- 0x00000040 ( 1024. )照明后时间(us)

    这些时序都适用于1位单色、我认为您在提及8位单色图形时仅有一个拼写错误。

    如果是这种情况、您声称 TRI_OUT2没有输出 J48引脚4 ? 这应该位于 ED45旁边。  是否 看到 TRI_OUT1处于开启状态 J48引脚7

    如何 将1位模式发送到您的系统?

    我已连接我的笔记本电脑、并确认您的设置可与蓝光 LED 配合使用、以方便使用、也无需启用任何 LED。

    此致!

    亚伦