This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021LEQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1421404/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

我将结合使用 DLP2021LEQ1EVM 和 DLP Composer 将图像和视频转换为位平面。 虽然图像转换很快、但我注意到视频处理(大约7秒)大约需要20-30秒。

您能告诉我、DLP Composer 是否支持 GPU 加速以实现更快的视频到位平面转换吗? 如果是、我希望了解有关支持的 GPU 或如何启用此功能的任何详细信息。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    我将与我们的一名团队成员联系、了解我们在这方面的进展情况以及是否可能。 我们将很快回复您!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    DLP Composer 不支持用于视频转换的 GPU 加速。 禁用压缩应该会缩短转换时间、但会导致更大的二进制数。 我将向 DLP Composer 团队推荐这一功能、但我怀疑该功能会被视为低优先级、因为转换时间通常对我们的客户来说不太重要。 您是否有需要缩短此转换时间的具体用例?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供的信息。 我们考虑的用例需要更快地处理实时应用、其中生成图像并在最短时间内上传图像是一项关键性能指标。 在这种情况下、GPU 加速可以显著减少延迟。 禁用压缩以加快转换可能会暂时起作用、但较大的文件大小可能是个问题。 如果可以优先考虑此特性、则会对我们的评估流程大有裨益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    我将尝试对视频到 BMP 转换进行多线程转换、以加快速度。 另外,我也可以尝试使用 FFmpeg,但我不确定我们是否会看到使用 FFmpeg,而不是当前实现的多线程的性能提升。 我很快就会报告我的发现。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前正在开发一种新的工具、以加快转换进程。 该线程将在软件发布时更新。

    此致、

    Andrew