This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DMD 接口的辐射发射不满足要求

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1427589/dlpc120-q1-the-radiation-emission-of-dmd-interface-does-not-meet-the-requirements

器件型号:DLPC120-Q1

工具与软件:

嗨、在我们的 DLPC120+DLP3030系统测试期间、RE 不符合要求(约76MHz 的 AV 值超过3dB)。 经过调查后发现、这是由 DMD 接口的时钟造成的。 我们已经对 FPC 捆进行了屏蔽处理,但仍然不符合要求。 此外、我们将 EVM-CLK-CLK 和 DMD-SAC-CLK 的电阻从20 Ω(DMD 电阻值)更改为33 Ω 并通过了测试。 但是、请帮助确认增加电阻值是否有其他影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此更改、请 验证 DMD 引脚上 DMD 时钟和 SAC_CLK 的信号完整性。  设置和保持时间是否仍然得到正确满足?   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp3030-q1.pdf -请参阅 DMD 数据表中的表6.7。  信号是否仍在规格范围内?  信号的电压电平是否仍在规格范围内?  另外、还要考虑温度和工艺变化。  如果这些信号稳定可靠且完全在规格范围内、则没有问题。   如果没有、则可能需要考虑另一种解决方案。

    Jason