This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:如何将摄像头与 DMD 同步、以便在 DMD 上的图形发生变化时捕获图像

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1427610/dlp9000-how-to-sync-camera-with-dmd-to-capture-images-when-the-pattern-on-the-dmd-changes

器件型号:DLP9000

工具与软件:

大家好、我目前正在使用 DLP9000、我正在屏幕上投影衍射光栅、并使用主要 BSI Express 摄像头捕捉图像。  我必须以不同的方向拍摄多个图像、而且逐个进行是很麻烦的。 是否有办法可以将摄像头与 DMD 同步、以便在 DMD 上的图形发生变化时捕获? 对此有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Sahil、

    在 Pre-Stored Pattern (预存储图形)模式或 Pattern On-The-Fly (动态图形)模式下、您可以设置"Trigger Out 2"(每个图形的触发输出2)。

    您还可以使用 Video Pattern 模式设置触发输出2。

    使用 Pattern Settings (图形设置)、可以调整极性、延迟的上升沿和下降沿、还可以调整触发脉冲的宽度。

    请注意、触发输出1括号表示摄像机需要采集的曝光时间。

    Fizix