This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:数据表中未提供 VIH VIL 规格

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1427211/dlp2000-vih-vil-specification-not-available-in-datasheet

器件型号:DLP2000

工具与软件:

尊敬的 TI:

我一直在从事一个涉及的项目 DLP2000 EVM 、我注意到了的数据表 DLP2000 缺少有关输入的高电压(VIH)和低电压(VIL)电平的信息。 考虑到器件主要用作输出器件、我想知道为什么文档中省略了 VIH 和 VIL 规格。 您能否澄清原因或指导我找到这些信息的位置?

谢谢!

Athiamaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对  DLPRegistered技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。

    请参阅 DLP2000数据表中的以下规格。 这是一个较旧的 DMD、因此命名约定不同。

    此致、

    Alex Chan