This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:如何以120Hz 的频率显示 Light Crafter 视频模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1424993/dlplcr4500evm-how-to-display-light-crafter-video-modes-at-120hz

器件型号:DLPLCR4500EVM

工具与软件:

你好。

我无法使 DLPLCR4500EVM 视频模式以120Hz 的频率显示。 您能告诉我如何操作吗?

我正在使用 Windows 10 Pro 和 GeForce GTX 1660 Ti 显卡。

我想以120 Hz 的频率显示、但当我尝试在操作系统显示设置中设置它时、我只能选择60 Hz。

连接使用控制软件获得的电流设置。

我检查了公告板上的其他主题,但一些链接是坏的,我不知道如何设置它。

您能告诉我如何显示和使用 GUI 进行设置吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记拿屏幕快照了、所以我要添加一个屏幕快照。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    请参阅以下主题。  它提供了有关此问题的最新信息:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1350509/dlp4500-is-120hz-video-mode-supported 

    我遗憾地告知您、DLPLCR4500EVM 在120Hz 下似乎无法正常工作、目前似乎没有计划进行任何修复。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果 DLPLCR4500EVM 能够以90Hz 或更高的帧速率更新屏幕、
    可以充分抑制更新屏幕时发生的闪烁。
    对于我的应用、只要可以抑制闪烁、映像本身大约10-15 Hz 的更新频率将不是问题、因此问题已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsuo

    感谢您让我们知道并标记为已回答。  希望您的回答能够帮助未来的用户。

    Fizix