This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:适用于 Linux 的 GUI?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1429569/dlpdlcr4710evm-g2-gui-for-linux

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具与软件:

您好! 想了解 DLPDLCR4710EVM-G2是否具有 Linux GUI? 或者我们可以通过其他任何方法在 Linux 中控制它吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    我们在此处没有仅 Linux GUI 的 Windows 版本:

    https://www.ti.com/tool/DLPLCRD-GUI

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它在没有 GUI 的情况下能否正常运行? 也就是说、我至少可以将其插入并作为正常显示器工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您插入 HDMI、板载 ITE 卡应该会自动针对外部视频配置系统、因此如果您只想通过 HDMI 显示内容、则无需使用 GUI 执行任何操作。

    此致、

    Alex Chan