This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:DLP4620S-Q1

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1428094/dlp4620s-q1-dlp4620s-q1

工具与软件:

您好、Jason、

我们正在基于芯片 DMD4620S-Q1开发新的 PGU。 我们想使用5530 EVM 并使用 DLPC230来驱动新的 PGU、然后尝试将4260的软件安装到5530 EVM 中。  编程过程是正常的。  很遗憾、 系统无法进入显示模式。 以下是尝试从待机模式切换到显示模式时生成的错误消息。

写入-读取预取(01h)
系统信息(BAh)
短缺状态错误详细信息:
错误标志: CMD Oper.
错误代码:内部错误(0xA0)-内部系统错误。 如需更多信息、请联系 TI。
错误历史记录信息:
标题:错误代码:0x27C.
类别:Oper
信息位:0x0000
十六进制原始字节(大端字节序):42 7C 00 00
标题:错误代码:0xD7
类别:命令
信息位:0x0203
十六进制原始字节(大端字节序):20 D7 02 03
标题:错误代码:0xA0
类别:命令
信息位:0x0016
十六进制原始字节(大端字节序):20 A0 00 16

出什么问题了吗? 我们希望尽快获得您的帮助。

非常感谢!

 

Yu Dong

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yu Dong:

    感谢您联系我们。  

    您提到了5530 EVM。 因此、我假设您在使用 P55 DMD。 如果是、您将需要使用5530项目。

    为了能够使用4620项目、您将需要 P46 DMD。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiswarya、

    感谢您的快速回复。 我在论坛上提到的问题已经解决。  

    再次感谢。

    此致、

    Yu Dong