This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:DLP2010

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP2010NIR, DLP3010LC, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1426977/dlp2010-dlp2010

器件型号:DLP2010
主题中讨论的其他器件: DLP3010LCDLPA2005、DLPC3478

工具与软件:

您好!

我们在使用 DPLC3470和 DLP2010NIR 以及 DLPC-API-1.10开发结构光产品时遇到了一个问题。我们要投影多个图像、发现只有第一个图像可以投影。 DLPC34XX_SeadPatternOrderTableEntry (1、Entry)函数返回值0。 相同代码在 DPLC3478和 DLP3010LC 平台上正常工作。

DPLC3470的固件仅适用于 FWSel_SLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36-v9p2p0-red_LED

谢谢!

瞄准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、瞄准、

    我会联系我的团队、帮助他们解决这个问题。

    请告知您 测试此 API 所使用的工具、这些 EVM 是来自 TI 的 EVM 还是定制的 EVM?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    EVM 由定制完成

    例如:我们有4个图形集、每组中的图形数量为1、图形顺序表有4个 条目

    我们发现只能投影第一个图形集。 TRIG_OUT_1 (帧触发)和 TRIG_OUT_2 (图形触发器)不正确、如下所示(运行一次)。

    下面显示了闪存中存储的图形数据。

    API DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (0、&entry)的返回结果正确。

    API DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (1、&entry)的返回值为0。

    生成图形数据的代码同样适用于 DPLC3478和 DLP3010LC 平台。

    如果我们有1个图形集、每组中的图形数量为1、则图形顺序表有1个条目。 可以正确投影图形。 TRIG_OUT_1 (帧触发)和 TRIG_OUT_2 (图形触发器)是正确的、如下所示(运行10次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、瞄准、

    根据您的第一张图片和您所说的内容:  

    我们发现只能投影第一个图形集。 TRIG_OUT_1 (帧触发)和 TRIG_OUT_2 (图形触发器)不正确、如下所示(运行一次)。[/QUOT]

    这似乎正在运行1个包含4个图形的图形集。 您能确保吗 条目 您要发送到  DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry 函数只有1个图形、而不是4个?

    我还将与我的团队进一步讨论、以对此进行调查。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron

    DLPC34XX_ReadInternalPatternStatus (&state)的返回结果如下所示

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (0、&entry)的返回方式如下所示

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (1、&entry)的返回方式如下所示

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (2、&entry)的返回方式如下所示

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (3、&entry)的返回方式如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按如下所示进行更正

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (2、&entry)的返回方式如下所示

    DLPC34XX_ReadPatternOrderTableEntry (3、&entry)的返回方式如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、瞄准、

    我的团队很快就能对此发表评论! 感谢您的耐心等待!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、瞄准、

    您在 DLPC3478平台中使用的固件版本是什么?

    此致、
    Kirthi Vignan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    DLP3478平台的固件版本 可以 投射多个图像、 如下所示

    我们还 在 DLPC3478平台上测试了固件 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0_RED_LED_ONLY、发现它无法正确 投射多个图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、瞄准、

    您正在使用的 API 与 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0_RED_LED_ONLY 不兼容。  请接受朋友邀请、以便我可以共享 API。

    此致、
    Kirthi Vignan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请    与仅支持 多个 图形集的 FSEL_SLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36-v9p2p0-red_LED 兼容的 API。

    此致、
    瞄准集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、瞄准、

    请检查您的消息。 我已经分享了它。

    此致、
    Kirthi Vignan。