This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:RGB LED 电流 PWM 限制

Guru**** 2573355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA3005, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1429244/dlpc3479-rgb-led-current-pwm-limitations

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPA3005DLP4710EVM-LC

工具与软件:

当我使用 DLPC3479的"写入 RGB LED 电流 PWM (54h)"命令将00h 设置为5Bh 并读回时、设置的值变为5Bh。
为什么会这样?
DLPA3005手册中指出:"为确保正常运行、LED 电流必须至少为 ILED_MAX 的5%。" 所以、不可能将一个低于5Bh、或者00h 的值设定为一个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    您能否分享您看到的错误? 您是否使用 GUI 以及哪个版本的 GUI 和软件?

    《DLPC3479控制器软件指南》、此地址包含6字节的参数数据、无法说明发生了什么、图像肯定会有所帮助。

    GUI 设置了有关可设置的 LED 电流高低的电容、我们这样做是为了使用户保持在建议的工作范围内并且不会损坏系统。

    此致!

    亚伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:
    感谢您的答复。

    我们正在测试两种类型的电路板:DLP4710EVM-LC 和我们的开发板。
    DLP4710EVM-LC 使用 GUI、而我们的开发板通过 I2C 由主机进行控制。
    我已经附上了 GUI、软件版本和执行结果。
    我们的开发板具有相同的结果。

    此致、
    Kadowaki

    GUI、软件版本

    设置0、90 (0x5A)、91 (0x5B)

    获得 RGB LED 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    感谢您分享 的错误这有助于很多!

    这是正确的、当您执行  Get 操作时、它超出我们为我们的 EVM 定义的参数的规格限制、将默认为提供的最低。 在这种情况下、您将红色设置为"0"、将绿色设置为"90"、将蓝色设置为"91"。

    如果您希望绕过此参数、您自己和其他客户可以直接通过 API 发送命令、但我们不希望客户意外损坏此系统硬件。 我们还将其保持在可运行范围内、因为较低的 LED 电流会产生不稳定并会引起其他问题。

    我注意到您使用的是8.3.0、我建议您 从 此处的选择器工具升级到8.4.0固件

    此致!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:
    感谢您的答复。
    此致、
    Kadowaki