This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:最大投影频率

Guru**** 1867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1429316/dlp4710evm-lc-the-maxim-porjection-frequency

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

在链接中:  DLP4710EVM-LC:使用8位灰度维护微镜的高频开关- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

它 提到、 1位单色内部图形是能够在2487Hz 频率下进行投影的最快速度。 我们目前支持高达437Hz 的8位单色图形投影。

根据哪个文档、我们可以? 在 DLP3479和 DLPC4710LC 数据表中知道此参数约为  2487hz 和437hz、我们无法找到2487hz 和437hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    如果您转至 固件选择器工具 并选择至固件版本、然后在下载页面下选择"获取固件"、您将看到指向"重新发布说明"的链接。

    由于不再保留该固件版本、链路可能已丢失。 请告知 、我们建议通过固件选择器工具保持最新软件!

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    亚伦