This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:线性膨胀系数

Guru**** 2509335 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1428213/dlp4710lc-coefficient-of-linear-expansion

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479

工具与软件:

专家、您好!

在我们的应用中、必须确保像素投影位置的稳定性。  也就是说、某个像素需要始终投影在同一位置。

但现在我们发现像素的投影位置随温度而变化。 那么、我想问一下、是否有确切的数据可以指示像素位置随温度的变化量?

如果没有上述数据、能否告知我芯片基板上陶瓷材料的线性膨胀系数?

此外、如果您能就像素投影的稳定性提出一些建议和指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您能否告知您在哪些应用中使用了 DLP4710LC? 我必须与我的团队核实这一点、我们可能还会有更多问题。

    我想他们也会对您计划提供给 DMD 的电源有疑问、请告知这一点。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    我们在3D 重建/3D 打印/数字光刻中使用 DLP4710LC、需要使像素移动尽可能小。 因此、我们想要了解一些有关像素随温度漂移的信息。

    、到 DMD 上的光通量约为300流明 μ m、而 LED 打开占空比约为25%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

     ºC^的 CTE 为7.0 x 10 μ F -6 /μ F。

    由于您的系统消耗的能量如此之低、因此我不认为会出现这样的问题、但我建议您仔细检查 DLP4710LC DMD 的建议运行规格是否得到满足、并且绝对不会超过绝对最大值。

    我还想问您的目标显示尺寸是多少? 此外、您是否可以共享您看到的图像或缺陷? 打印的每一层都能看到这一点吗? 校准打印上是否出现错误? 是否使用来自 DLPC3479的 LED_EN 信号同步这些 LED?

    可以共享的尽可能多的信息有助于找到解决方案。

    此致!

    亚伦