This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:功耗

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1430662/dlpdlcr4710evm-g2-power-consumption

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具与软件:

大家好、从 EVM 的用户手册中、我们可以了解到外部电源要求:
输出电流(max):4.74A @ 19VDC

我想最大电流是当所有 LED 在最大亮度下打开时的电流。
我们想知道所有 LED 关闭时的电源电流是多少。

谢谢
Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给团队一些时间、看看我们是否已经掌握了这些信息。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    团队进行了快速测试、看到使用了大约2.3A 的电流。

    此致!

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Antonio