This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417012/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

我使用 DLP Composer 控制台、遇到了与修改视频文件相关的问题。 具体而言、我将通过重复使用相同的文件名而使用新的视频文件来替换以前的视频文件。

当我使用以下命令时:

DLPComposer.Console <dlpprj>

更改视频文件(但保留原始文件名)后、它不会生成新的闪存文件。 但是、当我使用时:

DLPComposer.Console <dlpprj> -r

它会成功创建一个新的闪存文件、但完整的重建过程需要花费很多时间。

由于我只修改一个视频文件(同时重复使用相同的文件名)、是否可以避免完全重新生成并更高效地生成新的闪存文件?

除了-r可能有助于逐步改变的选项之外、您还能否提供有关其他可用选项的信息? 帮助文档似乎没有提供对此的详细见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hariom、

    我将此主题帖分配给一位同事。  

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    我也可以重现此问题。 这似乎是 DLP Composer 的错误、它会导致通过 CLI 的正常构建不会生成映像。 我会将此问题转发给团队、看看我们是否可以获得新的构建。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    您可以尝试使用"-b"标志吗?

    我与团队交谈过、目前没有文档、但他们同意创建一些文档。 目前、我认为唯一支持的两个选项是用于构建的"-b"和用于重建的"-r"。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已能测试此功能? 如果您继续遇到问题、请告知我们。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在。 使用-r 或-b 选项运行控制台仍会产生相同的重建时间。 如果有一个控制台命令和 build 选项就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom,

    这是一个非常合理的请求。 让我们看看我们是否可以更深入地进行探究、或者也尝试使用构建与重建标志来重现您面临的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是这方面的更新;我们仍在努力修复 DLP Composer 的控制台版本。 我们很快就会推出新版本。

    此致、

    Andrew