This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLPDLCR2000EVM

Guru**** 2508905 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1431108/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前正在努力将缓冲器传输到使用 DLPC2607显示控制器的投影仪上。 在论坛主题https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1000926/dlpdlcr2000evm-change-or-delete-splash-screen"中、我读到更新启动界面图像需要更改固件。 我还需要使用我的标识更改固件中的默认启动界面图像。 您能否生成固件并与我将要发送给您的新启动界面图像一起分享?  此外、请告知我们要发送的新启动界面图像所需的格式和大小。

或者、我们是否可以通过任何方法/工具来独立更改启动界面图像?

此致、
Manikandan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们用于更改固件启动界面图像的工具仅供内部使用。 请向我们提供您的映像、然后我们的团队可为您提供定制固件。 启动界面图像可以是.png、gif 或.bmp 格式。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的答复。

    您能否提供一封个人电子邮件以便我直接发送、而不是公开发布启动界面图像/标识?

    此外、您能否确认启动界面图像所需的分辨率?640x360可以工作吗?或者是否有其他首选分辨率?

    此致、
    Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:

    我将向您发送一封电子邮件、我们可以通过这种方式继续进行沟通。

    此致、

    Alex Chan