This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:机器人客户正在寻找具有可互换透镜的 EVM DLPDLCR4710EVM-G2是否适合? 是否有更合适的建议?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432000/dlpdlcr4710evm-g2-robot-customers-are-looking-for-an-evm-with-interchangeable-lenses-is-dlpdlcr4710evm-g2-suitable-is-there-a-more-suitable-recommendation

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具与软件:

机器人客户正在寻找具有可互换透镜的 EVM
DLPDLCR4710EVM-G2是否适用? 是否有更合适的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们没有配备可互换透镜的 EVM。 您能说客户为什么要考虑可互换透镜吗?  

    此外、DLPDLCR4710EVM-G2光引擎由我们的第三方公司 Young Optics 开发并制造。 如果您对光源引擎有更多问题、最好直接与他们联系。  

    此致、

    Lori