This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:是否有权变措施可以对 DLP2000上的各个微镜实现中性位置?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432071/dlp2000-is-there-a-workaround-to-achieve-the-a-neutral-position-to-individual-micromirrors-on-the-dlp2000

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

工具与软件:

我希望在 DLP2000规格文档中列出的应用之外进行一些研究。 是否可以将微镜命令至中性位置(即未着陆或不着陆)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 TI DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。

    不幸的是、我认为这是不可能的。

    DLPC2607 (DLP2000 DMD 的控制器)在软件编程人员指南(https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu013)中仅包含以下 DMD 控制命令、用于停止或解除停止与 DMD 微镜关闭或打开相关的 DMD。 在这个范围之外、我们无法控制微镜的单个角度量或位置。

    这来自 DLP2000数据表。  https://www.ti.com/lit/gpn/dlp2000

    此致、

    Alex Chan