This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:0.98和 quot;PLM EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1433635/dlp4710-0-98-plm-evm

器件型号:DLP4710

工具与软件:

大家好、我很期待与 TI 白皮书"优化基于微型电子机械系统(MEMS)的相位专用光模块(PLM)以提高系统性能"中的某人合作以获得用于数字微米器件相位专用空间光调制器(PLM)的评估模块(EVM)。

我们的目标模型为: 0.98" PLM EVM

我该如何进行促进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。

    请给我们的团队一些时间来查看此请求、因为这不是 DLP4710芯片组的正常 EVM。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我不知道要使用哪个器件型号、因为这不是我熟悉的产品。 请参阅 TI 的白皮书"优化基于微型电子机械系统(MEMS)的仅相位光模块化(PLM)以提高系统性能"附录 A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件将此对话脱机、并复制其他能够更好地帮助您的人。 如果您没有收到电子邮件、请告诉我。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了电子邮件。 谢谢!