This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:DLP4710EVM-LC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710EVM-LC, DLPC3479, DLP4710, DLPC900, DLP4710LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1434089/dlp4710lc-dlp4710evm-lc

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LCDLPC3479DLP4710、DLPA3005 DLPC900、

工具与软件:

尊敬的  

我正在查看 DLP4710EVM-LC 参考原理图和数据表、以开发3D 扫描仪。

很抱歉问了这么多问题。

[Q0] 在参考原理图中、似乎只有主射束的 Trigger0/1可用。 在摄像头触发模式下进行捕获时、仅使用主 DLPC3479是否足够?

[Q1] USB SPI 通过电阻器连接到主 SPI 和从 SPI。

    在此配置中、似乎与来自 DLPC3479的 SPI 信号存在冲突。 在此设置中是否可以继续下载数据? 您能从理论上解释一下吗?

[Q2]要使用与 TI EVM 相同的电路进行下载、我们在控制 DLPC3479或开发我们自己的下载程序时是否需要考虑任何注意事项?

[Q3]当使用 USB SPI 进行下载时、完全分离主 SPI 信号和从 SPI 信号是可以接受的、或者这种方法会有问题吗?

     类似附加电路的电路是否正常工作?

[Q4] 主 DLPC3479和从 DLPC3479共用一根公共并行总线 如何在此设置中管理显示序列? 是否有任何文档或材料解释这一点?

    -。 2页  

[Q5] 通过 SPI 下载的固件对于主 SPI 存储器和从 SPI 存储器是否不同?

[Q6] 我了解、可以在 TI 网站上创建适用于 DLP4710、DLPC3479主器件、DLPC3479从器件和 DLPA3005的固件。 您能解释一下流程吗?

[Q7] 将固件下载至 SPI 存储器后、是否可以读取固件版本? 我在编程指南中找不到此信息。

[Q8] 在外部图形模式下、停止操作后、是否可以使用主机的 I2C 下载来更改曝光时间和频率(Hz)设置、然后以更新的曝光时间和频率运行?

[Q9]什么是图形就绪信号? 4页  

[Q10] 在外部图形模式下、1位信号的最低频率输入是多少? 1Hz 也适用吗?

    e2e.ti.com/.../241105_5F00_TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP Kim、

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    很抱歉、如果我没有详细阐述这些答案、我可以为您提供参考、但我希望您阅读推荐部分以找到您的问题的答案。 如果还有其他问题、请随时再次与我联系!

    让我们来解决这些问题:

    Q0。 在双控制器(例如 DLPC3479或 DLPC900控制器)的用例中、只有主控制器被指定为发出触发输入/输出功能。

    问题1。 我不确定您在哪里发现了问题。 您能分享一下自己在谈论的确切内容吗? 主 SPI 闪存连接和从 SPI 闪存连接具有不同的名称标记。 请参阅 U45和 U46连接、并注意 U45连接上的额外"_"。

    问题2: 您是否在开发自己的硬件或软件?

    • 硬件参数、您可能需要查看 DLPC3479、DLPA3005 (EVM 上的 PMIC)和 DLP4710LC 的数据表
    • 软件参数、您应该 从此处的 API 开始- https://www.ti.com/tool/DLPC-API

    问题3。 连接已经被分离到不同的 SPI 闪存 IC (QFN 封装版本在这里应该可以正常工作)。 我不确定"BEV SPI"是什么意思、但这应该表明连接了外部 SPI 编程连接。 如果您还想添加另一个需要控制的多路复用器、但由于我们的外部 SPI 编程接口已具有1:2多路复用器 IC 之一、因此该多路复用器是多余的。 最好直接将控制信号置于与 U27的连接中。

    问题4。 很抱歉、我无法与大家分享芯片的内部功能(被归类为 TI 知识产权)、但我建议您查看 DLPC3479数据表的功能方框图并阅读7.5节。 有关输入信息、请参阅第7.3.1.3节 并行接口  关于到 DMD 的输出、请阅读第7.3.10节和第7.3.10.1节、其中解释了如何完成2路由选项。

    问题5. 将相同的固件加载到两个控制器上、但由于它们通过引脚 E14被指定为主/从控制器、因此它们协同执行指定的任务。

    问题6. 为了下载适用于您系统的最新固件、我们提供了 固件选择器工具 、您可以在其中选择相应的控制器、PMIC、引脚映射、I2C 地址和*固件版本*(单个 LED/多个 LED)。 保存此映像(.img)文件后、  可以按照 GUI 用户指南来安装固件。

    问题7. 是的、您可以读回系统软件 版本以及闪存构建版本。 请  具体参阅《DLPC3479软件编程人员指南》第3.6.3节和第3.6.8节。 这两项都将是 第1.2.2节中所述的阅读请求 I2C 事务 .

    问题8. 在 HOST_IRQ 为低电平后、您可以通过连接到控制器来根据需要更改模式-请阅读 《DLPC3479软件编程人员指南》中 有关系统初始化的第2节。 您还可以使用自己的外部 MCU 来控制系统、我们使客户能够通过发布的 API 代码来实现此目的 、其中包含适用于单控制器应用以及(在您的情况下为双控制器应用)的更多示例。 请记住、"外部图形模式"仅假定您提供的是 RGB888源格式-这就是所支持的所有内容。  

    问题9.  图形就绪指示内部图形何时准备好在触发输入模式中显示。 请参阅 DLPC3479软件编程人员指南 第3.4.5节

    问题10. 请参阅 固件选择器工具上的自述文件(在.img download 下)。 本自述文件中的数字通常称为我们值(微秒)、通常我们更担心最短时间而不是最大值、1Hz 帧速率是可以的。 请记住、总帧速率是曝光时间、曝光前黑暗时间和曝光后黑暗时间的组合。

    我希望这能解答您的问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron  

    感谢您的回答。  

    Q1:我明白你的答案。 Q1已闭合。  

    Q2: TI 参考硬件无问题。 我知道、正如您提到的、使用 USB SPI 将主 SPI 与从 SPI 分开。 我的问题是、如附件中所示、在下载过程中、理论上是否可以在没有信号 B (DLPC 3479 SPI)干扰的情况下使用信号 A (USB SPI)执行下载。
    在 USB 下载期间是否需要进行任何软件处理(例如禁用 DLPC3479 SPI 端口)?
    我已经确认其他 EVM 也具有与 DLPC4710LC 相同的 SPI 结构。 我不想质询主 SPI 和从 SPI 的分隔。

    e2e.ti.com/.../241105_5F00_TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP Kim、

    问题2: 这并非完全是理论上的问题、因为我们的解决方案已经通过信号 A (来自 USB 的 SPI)执行到信号 B (DLPC3479 SPI 和 SPI 闪存 IC)的下载。

    • 再次重申、如果您遵循 TI 参考硬件:
      1. 您将能够通过 Cypress USB-SPI 连接下载至初级和次级电平转换器 SN74AVC4T774PWR、该器件可通过 USEB_SPI_x_OEZ 启用或禁用。 通过 GUI 加载数据包含我们确切设计所需的所有这些信息。
    • 如果您想更改程序控制器的方式:
      1. 您将必须将相同的信息加载到两个控制器闪存中、如何执行此操作由您决定。 如前面所述、主器件/从器件的 GPIO 选择将决定控制器之间的合作是如何完成的。

    此致!

    亚伦