This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:光控制 EVM 水平图案编号8ea、并使用 DLP4710LC + DLP3478组合

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3479, DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLP4710LC, DLPA3005, DLP3010LC, DLPA2000, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1435204/dlp4710lc-light-control-evms-horizon-pattern-numbers-8ea-and-using-dlp4710lc-dlp3478-combination

主题中讨论的其他器件:DLP4710LCDLPA3005、DLPA3000 、DLPC3479、 DLP3010LC、DLPA2000DLPA2005DLPC3478

工具与软件:

主题中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LC、DLP3010EVM-LC 、 DLPA3000 、DLPC3479、DLPC3478  

你好。 我有问题 DLP4710LC。

1.通过该链接、DLP4710LC 的最大图形数量确认为8ea Vertical 和7ea Horizon。
如果我使用 DLP4710LC + DLP3478组合、是否可以使用8个水平图像?
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/729968/faq-light-control-evms-dlp4710evm-lc-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc

但在 DLP 编程指南 DLPC3479软件编程人员指南(修订版 B)中添加了说明

2.是否可以在 DLP4710LC 上设置8个水平图形?

思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我已将此票证分配给更熟悉此 EVM 的人。 请在接下来的几个工作日内回复。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    我对这个问题有些困惑、希望我能够清楚地了解这里发生的情况。

     我回答的前言如下:

    • DLP4710LC DMD 受到其芯片组系列的限制、由 DLPA3000或 DLPA3005 PMIC 以及双 DLPC3479控制器分组
    • DLP3010LC DMD 受到其 芯片组系列 的限制、包含 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000或 DLPA3005 PMIC 以及单个 DLPC3478控制器

    • DLPC3478不支持 DLP4710LC DMD

    1.我想你是指表3-82和表3-83是不准确的。  如前所述、常见问题解答提供了8位和1位垂直和水平图形集的正确最大图形数。 此外、 与 DLPC3478控制器不同、DLPC3479不支持除1位和8位以外的任何其他位深度。

    2. 如果在 DLP4710LC 上需要任何位量的8倍水平图形、则需要达到8倍1位图形。 另外、您可以决定减少到7个8位图形、因为8位水平图形仅支持7个图形。 仅此存储器不支持超过7个8位图形。 我们应该注意到、DLP4710LC (1920x1080)的像素比 DLP3010LC (1280x720)更多。

    此致!

    亚伦