This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:无法将 DLP900评估板与我的笔记本电脑连接。

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1435425/dlp9000-unable-to-connect-dlp900-evaluation-board-with-my-laptop

器件型号:DLP9000

工具与软件:

我使用 dlp9000将它与笔记本电脑连接起来、我使用的是 JTAG 电缆、一端连接到 J8、另一端连接到我的笔记本电脑。 它一直工作正常,直到昨天,但今天它没有显示连接的原因。 我尝试更换电缆、但没有帮助。 有什么想法可能会出错、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Sahil、

    您使用的是哪种 JTAG 电缆?  您是否可以尝试将其插入另一台笔记本电脑以查看是否检测到它。

    然后进入设备管理器、发现设备出现问题。 方法。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆显示 USB2.0、我刚刚在另一台笔记本电脑上尝试、 仍然显示 已断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是我使用的电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 也尝试重新安装软件。 它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在私人聊天中就此发一条通知。