This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC8445:触发 DLP-Link 3D 眼镜的协议是什么? 我们#39;正在研究使用定制3D 媒体播放器和 DLP-Link 3D 眼镜在现代显示器上显示3D 媒体的可能性。

Guru**** 1953960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC8445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1436143/dlpc8445-what-is-the-protocol-to-trigger-a-dlp-link-3d-glasses-we-re-researching-the-possibility-to-display-3d-media-on-a-modern-monitor-using-a-custom-3d-media-player-with-a-dlp-link-3d-glasses

器件型号:DLPC8445

工具与软件:

如标题所示。 我的任务是处理一个可以在现代高刷新率监视器上显示3D 媒体的项目。 显示器的刷新率超过120Hz+。 我们想要开发一种定制的3D 媒体播放器、该播放器可以生成由 DLP-Link 提供支持的3D 眼镜能够接收到的帧或信号。 最终目标是使用我们定制的媒体播放器在高刷新率显示器上播放3D 图像或视频、并能够使用 DLP-Link 支持的3D 观看3D。  

我注意到协议受保密协议限制。 我应该与谁交谈以获得信息的访问权限?  

任何帮助都很重要! 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    您是否正在寻找使用 DLPC8445来构建此监视器、并在寻找如何使用 DLPC 芯片和 DLP-Link 眼镜的3D 视频特性? 还是要尝试构建能够在显示器上运行并显示支持 DLP-Link 3D 的内容的软件?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 我们正在尝试构建能够在常规显示器上运行的软件并显示支持 DLP 链接3D 的内容。 您知道我们可以在哪里找到有关 DLP-Link 协议的资源、以便我们从技术上验证我们的想法吗?

    此致!

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    请给我一些时间对此进行评估并与您联系。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    没问题。 非常感谢您的帮助。

    此致!

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    DLPRegisteredLink 技术是 DLP 投影仪仅支持的 TI IP。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们知道、DLP-LINK 是一种受保护的 IP、旨在支持 DLP 投影仪、但我们想看看是否可以授权此技术在我们的用例中使用。 您知道我们可以与之开展对话的人吗? 谢谢你。

    此致!

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您的澄清、这是一个技术支持论坛、因此我们不在这里讨论许可问题。 我建议与您当地的 TI 现场销售办事处取得联系。

    此致!

    最大值