请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPM2000EVM 工具与软件:
你(们)好
此查询用于 DLPM980E2EVM (不适用于 DLPM2000EVM):
此产品 SKU DLPM980E2EVM 一款新器件。 它不是在 T. I 网站。
您能否确认这是有效的 SKU、如果是、请确认产品为 CE、并提供 CE/EU 符合性声明。
提前感谢您的快速响应、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
此查询用于 DLPM980E2EVM (不适用于 DLPM2000EVM):
此产品 SKU DLPM980E2EVM 一款新器件。 它不是在 T. I 网站。
您能否确认这是有效的 SKU、如果是、请确认产品为 CE、并提供 CE/EU 符合性声明。
提前感谢您的快速响应、
下午好、 Chris Cavillon
DLPM980E2EVM CE/EU 符合性声明随此论坛一起提供、可在此处-> e2e.ti.com/.../Doc_5F00_EU_5F00_RoHS_5F00_DLPM980E2EVM.pdf 查看
DLPM980E2EVM 尚未推向市场(RTM)、因此 目前在 TI.com 网站上未提供。 我们计划在明年年初(~2025年1月)公开此 EVM。
此致、
Tristan Bottone.