This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:初始源为 HDMI 标识、而不是 TI DLP 标识

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1442964/dlp5531q1evm-initial-source-as-hdmi-rather-than-ti-dlp-logo

器件型号:DLP5531Q1EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试找出一种配置设置的方法、以便在启动时、默认源是通过 HDMI 电缆而非 TI DLP 标识连接的外部视频。 我正在尝试这样做、以便我可以移除 Cheetah 适配器以进行显示。 这可以在 Composer 中完成吗? 如果是、我是否能够访问 Composer?

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    是的、这是可以实现的。  这是固件工程中的设置。  我们可以为您提供该项目的访问权限。  仅供参考、输入源在上电时必须有效、否则诊断测试功能会自动将其切换回启动界面模式。   

    因此、

    1.对有效输入应用新的 HDMI  

    2.将 PROJ_ON 切换至"有效"

    我会向您发送一个朋友请求、为您提供可修改固件的链接。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    这一切听起来都很好、谢谢!  

    Dan