This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:在窗口中找到品牌

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP4500NIR, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1440573/dlp4500-brand-found-on-window

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR、、 DLP2010

工具与软件:

我以前从贵公司购买过三款 DMD、型号是 DLP4500AFQE、但使用一段时间(大约半年)后、我发现显示的图案将印在窗口上。 即使关闭 DMD、窗口上的印迹仍然存在。 光源是红外光源(波长为4微米、确保光源功率低于此 DMD 的照明功率限制)。 贵公司是否知道品牌问题的可能原因? 或者如何解决? 附加的是 DMD 关闭并由可见光源点亮后的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确定微镜未损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎这个问题已经解决。  如果某个图形在 DMD 上保留一段时间、则会发生这种情况。  它不会损坏后视镜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,也许我解释得不够清楚。 图中的图案是"玻璃"上的标记,而不是"镜"反射的图案,所以在我实际使用中,镜片实际上在播放图案,但在"玻璃"上也有标记,导致光在进入"镜"之前被过滤过一次。 我上面的消息只是说,镜子仍然正常播放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了未打开 DMD 时的微观图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、又 恒軒林、

    感谢您的澄清。  我没有误解。

    此器件是器件还是可见光器件的 NIR 版本?

    对于 NIR 器件、4um 超出了规格。  如果光学元件团队有任何建议、我可以向他们咨询。  这需要几天时间。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 此 DMD 是可见光版本。 数据表规定、当工作波长大于700nm 时、必须将其限制在10mW/cm^2以下。 在实际使用中、功率不超过此值。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、又 恒軒林、

    与光学团队交谈后、这看起来可能是水分侵入问题。  我建议使用 DLP2010NIR DLP4500NIR DMD 替换 DMD。

    所有三个 DMD 上都出现了这种情况、还是仅在其中一个上出现了这种情况?

    我还需要注意的是、即使对于 NIR DMD、AR 涂层也不能扩展到4um。  它在大约2um 开始滚降、2.5um 后滚降太低、无法实际使用。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我们目前的内部讨论结果也有利于防潮。 这三项中的另外两项尚未使用、我们不确定这一问题是否也会发生。 我们还意识到了内部频带问题、并考虑了其他 DLP 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问您为什么选择使用 DLP2010NIR DMD 来代替 DLP4500AFQE DMD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、又 恒軒林、

    很抱歉出现错误。  我正在回答另一篇有关 DLP2010的帖子。  我指的是 DLP4500NIR DMD。  很抱歉混淆。

    Fizix