This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530S-Q1:DLP5530S

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1429659/dlp5530s-q1-dlp5530s

器件型号:DLP5530S-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVM

工具与软件:

您好、TI 专家:

我是中国的 Cherry、我在 激活模块时遇到了连接电缆不再工作的问题、您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您联系我们。

    您能在设备管理器中找到 Cheetah 适配器吗? 如果尚未安装、请从 https://www.totalphase.com/products/usb-drivers/下载 Cheetah SPI 转 USB 适配器的驱动程序

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    是的、我可以在设备管理器中找到 Cheetah 适配器、它运行良好。 我也可以在控制程序中找到它,但也存在通信错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    一些建议:

    1. 系统是否已通电? PROJ_ON 开关是否已打开?
    2.  SPI 通信参数是否与闪存中的配置相匹配? 检查"通信设置"

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    1. 系统已打开、投影仪打开开关已打开。

    2、好的、我现在就来检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    您是否需要更多时间来向我们提供这些更新、或者您是否找到了解决方案?
    如果是、请告知我们。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、我需要更多的时间来整合这些信息、我想再次尝试以确定我是否能找到解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    感谢您的更新!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我希望这封邮件能让您满意。

    我做了一个检查清单和一步一步一步来检查问题是,最后我发现问题是 DMD 板损坏,这导致了 Cheetah 和我的 电脑之间的断开,所以我不能用我的电脑来控制模块和更改图像模式。 因此存在 如下所示的通信错误。

    因此、下次我将更换另一个 DMD 板以重试、任何进度我都会向您反馈。 谢谢!

    此致

    Cherry Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    您可以尝试以下操作吗?

    1. 在 EVM 断电的情况下、断开 DMD 与电路板的连接
    2. 将主机适配器从 EVM 控制器板连接到主机。 请尝试直接连接、如果您当前使用的是任何外部 USB 集线器、请避免使用
    3. 打开 EVM 的电源
    4. 关闭 DLPC230 Control Program 的所有实例、然后打开一个新实例
    5. 使用 DLPC230控制程序软件中的 Connection (连接)选项卡进行连接
      1. 系统模式是进入待机模式还是进入通信错误?
      2. 如果这变为待机状态、您的 SPI 电缆将正常工作
      3. 如果这是通信错误、则 SPI 通信可能出现问题、可能是与硬件相关的、如电缆损坏或电路板上的其它部件损坏或有缺陷

    我还在您分享的图像上看到了大量的热膏。 此 DMD 是否已多次重新拔插或在过去至少重新拔插一次?
    如果是、我会确保所有引脚都不会导热膏。 如果插入到 DMD 插槽中、这可能会导致主要连接问题。 如果插座中有任何热膏、将来可能很难清除并与 DMD 引脚进行正确连接。 请确保在重新拔插或安装新的 DMD 时始终检查并清除此问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这么晚才回复、我现在正在处理 另一个项目、因此我没有时间更新验证信息的进度。

    更新如下:

    我已经按照您所述的步骤进行了操作、当我在 DLPC230控制程序中使用"Connection"选项卡时、系统模式会出现通信错误、因此 SPI 电缆无法正常工作。

    下次我打算更换新的一根 DMD 和一根 SPI 电缆、然后重试。

    3.是的, DMD 已插入和拔出至少两次,但每次我拔下它,我会更换一个新的散热垫 确保 足够

    散热、通过检查 DMD 插槽、它中没有热膏、将来我会记住它(确保  在重新拔插或安装新的 DMD 时始终检查和清洁 DMD 插槽。 谢谢提醒。

    我希望 DMD 板可以、不然做一个新的会花很长时间。

    感谢您提供的信息,我会 尽快更新验证信息,也许我可以完成本周,请等待我的好消息!

    此致

    Cherry Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    不用担心、我完全理解。  您是否碰巧有第二根 SPI 适配器电缆(灰色电缆)?  

    此电缆是否可能无法按预期工作、是否可以使用备用电缆?

    我更喜欢的一种解决方案是以下 SPI 电缆适配器、我使用起来非常成功。
    e2e.ti.com/.../DLP060A_5F00_SPI_5F00_Adapter_5F00_Board.zip

    请注意、左侧的黑色连接器允许在 J4处直接连接 Cheetah。 右侧的白色连接器(J3)支持用户连接到 EVM。 但是、需要单独的线束。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我目前还没有第二根 SPI 适配器电缆、所以下次我会根据您的建议尝试控制它、我希望它能成功

    右侧的白色连接器(J3) 是否如下所示?

    此致、
    Cherry Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    这些信息应该显示在我提供的压缩文件中的物料清单中。  这些板尺寸小巧、成本不高。

    SPI 适配器板上的连接器是 5015680707、我发送的嵌入式链路应该会显示哪个连接器可以正确地与 SPI 板适配器配合使用。 在这种情况下、器件型号为 5013300700、看起来像您拥有的产品!

    TI DLP5530Q1EVM 使用 我在 EVM 的 BOM 中找到的连接器5013310707。 它也适用于  5013300700

    这意味着线束  两端都使用5013300700! 只需确保 SPI 适配器板的引脚排列与 DLP5530Q1EVM 的引脚排列正确匹配。 希望所有数字都不会造成混淆。 告诉我是否需要其他帮助-我很乐意提供帮助!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常详细,我完全理解,非常感谢!

    实际上、我拥有您提供给我的压缩文件中的材料、您可以在下图中找到这些材料。

    "不用了,我不会骗你的。" 我让线束  在两端使用5013300700、它使从 SPI 适配器板到 DLP5530Q1EVM 的引脚排列正确匹配、我将尝试 再次控制 EVM 并 确认 系统模式进入待机状态或出现通信错误。

    希望一切都能解决!

    "告诉我是否需要其他帮助——我很乐意提供帮助!" 非常感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    太棒了!! 我希望能尽快回复。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我有一个好消息,并想立即分享给你!

    幸运的是、我是一个幸运的女孩、我使用了 您  今天早上建议用于控制 EVM 的 SPI 电缆适配器、首先系统通信模式会进入待机模式  、然后进入支付模式、我可以得到系统温度、现在运行良好。

    一切都  解决了! 我可以改变任何图像家长式并通过模块显示它。

    感谢您的所有帮助,并祝感恩节明天的假期愉快!

    此致、
    Cherry Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    太棒了!! 我很高兴它只是一个简单的问题与电缆,而不是其他东西。

    感谢您发送编修。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    欢迎您!

    这是你的全部荣誉,再次感谢你的帮助!

    此致、
    Cherry Liang