This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3435:查询 DLPC3430/3435显示控制器的 Composer 项目和版本历史记录

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3430, DLPC3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1444324/dlpc3435-inquiry-about-composer-projects-and-version-history-for-dlpc3430-3435-display-controllers

器件型号:DLPC3435
主题中讨论的其他器件:DLPC3430

工具与软件:

尊敬的 TI 支持询问 DLPC3430/3435显示控制器团队的版本历史记录、

我目前使用的是 DLPC3430和 DLPC3435显示控制器、并具备使用固件版本1.0.X、3.0.X 和7.3.X 的经验 我有一些关于 版本历史记录的问题:

  1. 您能否概述这些版本之间的主要差异或改进?
  2. 是否有用于记录这些固件版本的完整版本历史记录或发行说明的官方资源或网页? 如果是、您可以共享 URL 吗?

您的指导将非常有助于了解固件的演变并为我当前的项目做出明智的决策。

感谢您的时间和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki:

    请注意、我已经对您的回复进行了编辑、删除了对 NDA 材料的引用。 关于您的问题、请查看我的以下回复:

    • 虽然我没有之前的所有发行说明;v1.0.x 是最初的官方软件版本、但 v3.0.x 可能会增加一些功能、但之后的所有内容都只是错误修复。
    • 这里没有查看完整版本历史记录和更改的位置、请注意、TI 仅建议将最新固件用于生产、因为它是最新的、没有错误发布。

    此致!

    最大值