This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:启动不一致

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1443704/dlp5531q1evm-inconsistent-boot-up

器件型号:DLP5531Q1EVM

工具与软件:

您好!

当我翻转 SW4 (PROJ_ON)来打开系统时、在执行其余启动步骤后、系统通常无法进入主应用程序(指示系统已成功启动(D7)的绿色 LED 闪烁、然后熄灭)。 有时这很快速(LED 快速闪烁)、有时它看起来像启动工作、但随后会失败(绿色 LED 保持点亮一两秒钟、然后熄灭)。

我能够通过翻转 SW3进入启动应用。 在启动应用程序中、我可以验证闪存、然后直接传递。 之后、如果我重新启动系统、有时系统会成功引导至主应用程序。 如果不行、我可以重复这些步骤、它最终会起作用。 如果我完全切断电路板的电源并重新启动、问题就会再次出现。

我不确定是什么原因导致了此问题。 在此过程中、或者在成功引导至主应用程序后、不会引发错误。 当我到达主应用程序时、闪存仍然可以成功地进行验证、并且所有非定期测试都通过了。

这似乎是固件而不是电子产品的问题。 重新安装固件是否可以解决此问题? (我很快会执行此操作、将启动设置更改为默认的 HDMI 连接而不是启动图像)。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    感谢您的详细说明。 您可以尝试以下测试吗?

    在禁用 SW3以使其能够正常运行到 main 应用程序的情况下、使用将 EVM 连接到主机的 SPI Cheetah 适配器为 EVM 加电。

    当 PROJ_ON 切换到 ON 位置时、您会在 Mode (模式)(下面突出显示)旁边看到什么?

    它是否显示"Communication Error (通信错误)"、"Standby (待机)"或"Display (显示)"?

    1. 通信错误:
      1. DMD 可能未正确就位?
      2. 通常表示 SPI 通信错误或电缆无法正常工作、但由于您可以看到引导加载程序模式、因此确认电缆正常。
    2. 显示屏:
      1. 系统可能按预期工作、但请检查您的错误历史记录 并刷新列表
    3. 待机:
      1. 有一个严重的问题,系统必须离开主应用程序或永远不会到达它
      2. 请检查错误历史记录

    顺便说一句,我将在这个星期四/星期五的一个国家假期下班。 如果明天没有解决问题、请给我们更多的时间来回应。

    将更多内容添加为编辑:

    Unknown 说:
    我可以验证闪存是否通过测试。 之后、如果我重新启动系统、有时系统会成功引导至主应用程序。 如果不行、我可以重复这些步骤、它最终会起作用。 [报价]

    执行此操作时是否为 BOOT_HOLD 启用了 SW3? 如果它在此也出现故障、这听起来更像是一个硬件问题。
    我会查看 TPS99000数据表 中的上电顺序。 不过、让我们首先看看错误历史记录。

    谢谢。此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当我在禁用 SW3的情况下启动时、模式显示为"通信错误"。 我还看了一下 DMD、它似乎坐得不错。 错误历史记录中没有显示任何内容。

    是的、我要在为 BOOT_HOLD 启用 SW3的情况下验证闪存。 启用 SW3后、我始终能够进入引导加载程序应用程序。 验证闪存后、我禁用 SW3以启动到主应用程序。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速响应。
    您是否说您已卸下 DMD 并将其重新拔插? 它是否已很好地压入插座/未松动?
    我问的是、有时 DMD 背面的热膏会进入引脚、然后进入位于控制器板上的 DMD 插槽。 这可能会导致连接不正确。

    您是否尝试过在引导保持模式下对闪存文件进行重新编程? 我会在启用 SW3 BOOT_HOLD、然后下电上电的情况下尝试这种操作(在断电和之后再上电之间禁用 BOOT_HOLD)。

    不过、当我们谈论固件时、您是否在使用前照灯固件? 您知道您的项目是否是 GPIO9拉至高电平的前照灯项目? EVM 原理图中有一个有关此情况的注释。 我会向您发送朋友请求、以防万一。 我可能会或可能无法在一周结束之前回到你,但希望你知道我将在假期从今天晚上开始的全国性假期。 我将于星期一上午返回"达拉斯时间"(GMT-6)。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我尚未重新拔插 DMD、但它似乎已在其插槽中正确就位。

    我已对闪存进行重新编程、这似乎可以解决这个问题。 重新编程后出现了另一个问题。 我相信您的同事已经将您包括在该线程中离线。

    我正在使用前照灯固件。  它看起来 GPIO9被拉至高电平。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    让我们离线继续此对话。 在我们得出结论之前、我就一直把这个话题称为"等待客户"、这只是为了防止 TI 系统认为这个话题无人看管。 当我们就此得出结论时、我会在这里发布答案(如果不敏感)、以便其他用户将来可以查看。

    我发送了一个新的回复、因为我们似乎收到错误674:

    674. 源错误

    外部源并行端口像素时钟频率不在允许的范围内。

    谢谢。此致、
    Michael Ly