This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4621Q1EVM:对 DLP230控制程序中的 ADC 测量进行查询

Guru**** 2578675 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4621Q1EVM, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1443833/dlp4621q1evm-inquiry-on-adc-measurement-at-dlp230-control-program

器件型号:DLP4621Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LM3409

工具与软件:

尊敬的团队:  

我想问一下在 DLP230 Control 程序中 ADC 测量的含义。  

我们正在尝试修改 DLP4621Q1EVM 以驱动激光二极管、这样我就想要检查可通过 DLP230控制程序进行监控的 ADC 测量。  

您能告诉我们与 LED 相关的 ADC 测量的含义以及使用哪种 IC 测量这些测量?

ADC 测量

IC

质量

该设计的链接

LED_ANODE

TPS99000

ANC_IN1?

VLED

ILED 控制 DAC

TPS99000

IADJ?

光电反馈控制 DAC

TPS99000

TIA_PD1

过亮度控制 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米

    https://www.ti.com/product/TPS99000-Q1

    第6.3.3节介绍了 TPS99000中的 ADC 功能。  它将每个视频帧测量一次输入。   您尝试更精确地监控的方式和对象是什么?

    我已请另一位同事提供协助。  请注意、本周大多数人都不在办公室。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我是否知道与 LED 功率相关的 ADC 测量的转换公式?

    我尝试使用基于 DLP4621EVM HL 驱动器的开发板来驱动正向电压和电流为~17V 和2A 的激光二极管。  

    因此、如果我知道转换方程 ADC 测量与 LED 驱动相关的含义、这将帮助我调整设计。  

    例如、如果 Vf = 17V 且 If = 2A、则  VLED 的 ADC 测量值应为0.xxx、而 ILED 控制 DAC 的测量值应为0.xxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米

    HL 驱动器板仅支持高达大约8-9V 的正向电压来驱动 LED 或激光器。  需要修改整个电源方案以支持更高的驱动器电压、并更改设计以使用升压转换器电源。  该设计目前假设电池电压为13V、电池电压骤降至~9V 左右。  在17V 驱动器的情况下、电源将需要将电压升压至18-19V。   

    ADC 采样应用于间接测量激光电压。  例如、使用分压器将 TO 范围缩小至3V 左右。

    请告诉我们这是否合理。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我将修改的线轴是 DLP006-001C_Headlight_LED_Driver、它最大支持16V 和6A 您能否告诉我们如何在 DLP4621EVM 上提供16V 和6A? 目前、使用 DLP4621EVM 可以测量出它使用14V 但电流小于1A。 这是因为我没有正确使用 ACP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米你好、

    DLPC230生成的 PWM (此处为 PWM0_OUT_F)是平均电流输出中的一个因素。 另一个是连接到 IADJ 引脚上 LM3409的电阻器/电容器网络。 COFF 电路也会产生较小的影响。 我建议您阅读 LM3409数据表、以确定应用的正确元件值(此处为 R47、R44、C54)。

    https://www.ti.com/product/LM3409

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论! I