This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:关于 POM (微镜池)

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1442854/dlp2010nir-about-the-pom-pond-of-micromirror

器件型号:DLP2010NIR

工具与软件:

各位专家、您好!

有没有任何方法可以使 POM 倾斜保持在导通状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    不幸的是、它们不是这样设计的。  它们通过硬接线连接到处于关闭状态的位置。

    您是否希望反向使用光路?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

      实际上、我们 以相反的方向使用了光路。 因此导通状态 POM 将在光学系统中产生杂散光。  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是否有充分的理由使用相反的方向?

    唯一的选择是牺牲作为您自己的自定义 POM 的有效像素边框、并确保溢出不会达到实际 POM。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

      我们能否通过固件调整倾斜角度(17°)? 例如、倾斜角为16.8°、倾斜角为17.2°。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们可能必须在星期一回答这一问题、因为 TI 目前正在度假、很多重要成员(例如 Fizix)都带我们去了。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    倾斜角由机械结构固定、无法以任何方式进行编程。  倾斜角的任何变化都是由产品变化引起的、而这些变化已经在+/-规格中包含。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

      感谢您的答复和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气