This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DDR 固件支持

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446784/dlpc2607-ddr-firmware-support

器件型号:DLPC2607

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 DLPC2607显示控制器。 由于外形限制、与 EVK 参考设计相比、我们修改了电路板上的 DDR 布线。 我们怀疑这些更改可能需要 DDR 校准。

如果我们将来在 DDR 校准方面遇到任何问题、您的团队能否帮助我们更新 DLPC2607固件?

我们期待您的指导和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    从 DLPC2607固件的角度来看、任何东西都无法在 DDR 校准或 DDR 修复方面提供很大帮助。 如果在设计中遇到问题、可能需要修改或重新评估电路板上的 DDR 布线。  

    此致、

    Alex Chan