This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:ns_flip 不符合#39;t 功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1443279/dlpc910-ns_flip-doesn-t-function

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLP9000X

工具与软件:

您好!

我在使用 Kintex UltraScale+定制电路板上运行 DLP9000X 和 DLPC910。

不过、NS_FLIP 函数不工作、它不是根据 ROWAD 最初指定的地址进行递减写入、而是递增写入。

如果您有任何潜在原因、请告诉我。

此外、DLPC910评估板上的 NS_FLIP 是否正常工作?

即使在释放 CTRL_RSTZ 之前、NS_FLIP 信号也会被置位。

当数据首次写入600行、然后递增(NS_FLIP = 0)最多写入999行时的 DMD 映像、然后复位块6-9。

当数据首次写入999行、然后打算将(NS_FLIP = 1)递减至600行、然后复位块6-9时的 DMD 映像。

DMD 图像显示、只有999行已进行块重置、显示为黑色、而以增量(而不是递减)写入的器件不是块重置、因此看起来很微弱。

谢谢!

Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanaka、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、

    我使用 Xilinx VC707板对 EVM 进行了测试、实际上 N/S 正常工作。

    请尝试在使用行地址进行写入后不执行其他操作来设置 N/S 翻转。  然后写入接下来的 N 行。

    作为测试、请尝试全局复位以查看实际写入的内容。  请告诉我结果

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix

    非常感谢您在感恩节期间的响应。

    最后、我成功地使用了 NS_FLIP 函数在 DMD 上正确显示图像。

    当以与 ROWMD 从"10"切换到"01"相同的时间将 NS_FLIP 置为有效时、不反映图像。 不过、通过在指定地址并将 ROWMD 设置为"10"时将 NS_FLIP 置为有效几毫秒、地址按预期递减(可能是因为 DVALID 的低电平持续时间太短)。 应该注意的是、该时序是在几毫秒之前选择的、因为由于存在其他事件、该时序便于在现有逻辑中使用、而不是因为我们系统地验证了时序条件。

    从一些试验来看、如果在 NS_FLIP 置位之后写入行0、并且递减导致写入负地址、则 NS_FLIP 函数似乎会失效。 这可能是因为执行了这样的写入操作而导致了 NS_FLIP 最初不在我们的电路板上工作的原因。

    无论如何、由于这一点、我们能够实现正确的运行。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Tanaka