This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4621Q1EVM:可以通过 DLP4621Q1EVM's HL 驱动程序支持颜色校准的项目文件

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4620S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446774/dlp4621q1evm-project-file-which-can-support-color-calibration-w-dlp4621q1evm-s-hl-driver

器件型号:DLP4621Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4620S-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

由于我们激光的正向电压和电流范围大、我们计划修改 DLP4621EVM 的 LED 驱动器。  

不过、DLP4621EVM 前照灯工程文件似乎不支持通过控制 R/G/B 占空比来进行颜色校准、如下所示;

查看接口顺便的格式器板和 DLP4621EVM 的 LED 驱动器的电路图、颜色校准似乎可用、因为还有3个使能和 PWM 信号、就像 DLP4620EVM 一样。  

我们想使用以下 H/W 组合来调整 R/G/B 占空比、我想 询问是否有固件工程文件支持该功能。  

DMD 电路板:DLP4620S-Q1

激光驱动器:改良版 DLP4621EVM 的 HL 驱动器

DLPC 板:DLP4620EVM 的系统主板

此致、

耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米、我已请我们团队的另一位成员支持这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米你好、

    您的应用程序似乎非常非标准。 我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过电子邮件进行讨论。