This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3435:DLPC3435 HOST_IRQ 和 I2C 时序

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446325/dlpc3435-dlpc3435-host_irq-and-i2c-timing

器件型号:DLPC3435

工具与软件:

关于 DLPC3435的 HOST_IRQ 和 I2C 的时序、从 HOST_IRQ 的下降沿到 I2C 的开始是否有任何时序调节?

我想知道是否需要最短的时间调节。

这是下图中的时间(e)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HOST_IRQ 指示 DLPC 正在进行一些内部处理、因此、我们不建议 在 Host_IRQ 为高电平时向 DLPC 发送 I2C 命令。 我们建议将此信号路由到前端处理器并将其用作"DLPC Busy"信号。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 Host_IRQ 会针对 DLPC 执行一些内部处理。

    我想知道在 DLPC 的内部处理完成且 Host_IRQ 变为低电平后、是否需要等待时间、然后 DLPC 才能稳定以及发送和接收 I2C。

    如果 Host_IRQ 变为低电平后有等待时间、以便 DLPC 能够稳定以及发送和接收 I2C、我想知道等待时间应该有多长。

    查看数据表中的启动序列、Host_IRQ 变为低电平与 I2C 启动之间有一个标记为(e)的间隙、所以我想知道这个部件的预期等待时间是多长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不一定需要延时时间。 一旦 Host_IRQ 转换为低电平、DLPC 就已完成内部处理并准备好进行 I2C 通信、即 Host_IRQ 转换是处理流水线中最后要发生的事情。

    此致!

    最大值