请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1443694/dlp3010-dlp3010
器件型号:DLP3010工具与软件:
您好!
我计划在我的一个产品中使用 DLP3010、该产品的工作温度规格为-20°C 至+70°C
由于 DLP3010的工作温度为0°C 至70°C、因此我担心 DLP3010在负温度下的性能。
1.如果 DLP3010在0°C 至-20°C 的温度范围内持续时间更长、我可以预期的性能偏差是多少?
2. TI 是否执行了任何测试报告/结果来了解 DLP3010在负温度(0到-20°C)下的性能变化和故障率?
3.运行条件一节中的数据表中的短期运行定义是什么?


4.可以知道为 DLP3010计算的 MTBF 值吗?
此致、
Darsana