This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:single-bit 控制和连续照明

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446456/dlp4710evm-lc-single-bit-control-and-continuous-illumination

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710

工具与软件:

您好!

我要尝试在 DLP4710EVM-LC 中使用 DLP4710、具体有两个目标:

-我想控制单个位,或者,或者,通过图像的单个像素,即不使用图形从 GUI ,但与自定义图像

-我想看看如何使用 EVM 在任意长的照明时间,即我希望 DMD 保持在一个位置而不移动,与连续单色照明:没有"帧",没有黑暗时间,没有循环或任何重复模式)

最终、我计划将 DLP4710与外部单色照明配合使用。 我现在使用的是 EVM。

我不得不承认、我只快速浏览了 GUI 的 Python 脚本命令、并快速查看了 API -我希望有一种简单的方法可以实现我想要的操作。

谢谢!

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,你好!

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您希望借助这种"外部单色照明"在 DMD 上放置多大级别的功率?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我们还不知道光的特殊性,我们将使用作为一个外部单色照明。 这有待决定。 我想确保我可以首先让 DMD 执行我想要的操作-作为测试、现在使用 EVM 实现一位控制和使用其中一个 LED 进行连续照明就足够了!

    好的。

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    在通过视频显示图像的过程中、帧数据被加载到 DMD 阵列中、并根据帧数据相应地显示。 在图形中、触发器控制要显示的图形的进度。

    此外、存在延长 DMD 寿命和 DMD 机械运动的保护措施 、这就是出现序列最短曝光后/曝光前黑暗时间的部分原因。 这些最小值不是0。

    我们没有 一个解决方案可以让您 留下图像而不会产生影响。 对我们来说、这实际上被视为已损坏状态。

    在仅调试模式下 、用户可能需要查看 软件编程人员指南的第3.4.13节(9Eh)。 不能保证上述操作 符合您的预期-不会违反数据表参数。

    此致!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦、你好!

    非常感谢这些细节! 我们将讨论暗时间的最小值和最小帧速率-这一个是否可调? 我们可以使 DMD 保持点亮多长时间? 触发器的运行速度有多慢?

    我仍然有一个问题与如何将我需要的任何自定义图形加载到 DMD 阵列中有关:如何实现单个像素/位控制?

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您可以实现的黑暗时间和最小帧速率的最小值位于您所使用的最新固件版本的注释中。 请转到 固件选择器网页 、安装映像下方有自述文件。

    这将具有最小和最大建议时间。

    我可能是误解,告诉我如果这不能回答你的问题,但如果你有自定义图像,你可以选择利用1或8位深度利用单色或 RBG 光来显示此图像。 我想假设您的意思是、您想知道单个像素的位置通常可以显示自定义图形、以识别像素的位置并相应地映射图像。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    非常感谢您的回答!

    从实用的角度而言、我想所说的"单像素控制"是指从 GUI 使用 Python 脚本将自定义模式加载到 DMD 阵列中、还是需要使用 API? 我是该产品的新用户。

    谢谢!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    如果您刚刚开始使用、 这里有一些入门材料 介绍了3D 扫描功能、这正是该器件的用途-利用显示的图形并与外部摄像头一起跟踪图形中的失真。 与您正在调查的功能应用程序类似的是什么?

    对于 DLP4710EVM-LC、我建议 您遵循 DLP4710EVM-LC 产品页面上的"入门"步骤 、首先是订购电路板和阅读用户指南

    话虽如此、GUI 具有2种可利用的"图形模式"、可以在 DLPC3479控制器数据表中对这些模式进行研究、存在内部和外部图形模式。 您可以在这两种模式中以图形形式进行刷写、但您需要决定想要如何进行刷写、在我看来、您的应用更有可能利用外部图形模式。

    GUI 对于开始使用 EVM 很有用、但 API 提供的功能您可以轻松实施命令、否则这些命令必须 直接发送到适当的地址和数据、但这些信息全部包含在 DLPC3479软件编程人员指南中

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    我计划使用 DMD 将 激光照射到超冷原子上。 我不知道软件程序员的古德的存在-非常感谢!

    此致!

    Gabriel