This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:FPGA 开发

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1448274/dlplcrc410evm-fpga-development

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR65NEVM

工具与软件:

团队成员、您好!

代表我的客户发布:

我有 DLPLCR410和 DLPLCR65NEVM、 其任务是实现 高速切换/更新、如简介中所示:
在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时、用户可以获得像素精确控制及 高达12,500Hz 的1位图形速率。

但是、我发现它不易于使用、因为 GUI 仅支持~10Hz。 有人建议通过从 SODIMM 中读取数据来使用 FPGA、但未见任何介绍来解决这些问题。 您能给我一些
对此有何建议?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我认为最好就此与客户进行直接对话。  我有办法与他们联系吗?

    Fizix