This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:ACP 在开头显示了4条错误消息。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1440840/dlpc120-q1-acp-displaied-4-error-messages-at-begining

器件型号:DLPC120-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们在开头看到 ACP 上的4条错误消息如下所示。

您能解释一下每个错误的含义吗? 我们可以强调这些误差吗?

应用似乎运行良好。 但我们想知道细节。

・在闪存中找不到校准-温度表

・ASIC I2C 写入失败

・ASIC 初始化失败

・补偿误差


此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    感谢您联系我们。 我已将此主题分配给一位拥有 DLPC120专业知识的同事。  

    他很快就会回到你身边。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、
    错误:1)校准-在闪存和中未找到温度表
    2)温度补偿错误
    因为控制程序工具在闪存存储器中找不到有效的温度校准表。

    执行"Temperature Calibration"并在闪存中加载输出"Calibration"文件后、就会解决这个问题。 目前、您可以忽略这些错误。

    对于其他误差:
    1) ASIC 初始化失败、然后

    2) ASIC I2C 写入失败

    这些误差是否每次都会出现?
    您是否已尝试刷新软件状态?
    您是否已尝试断开并重新连接系统?
    您能提供这些信息吗、我将会进行讨论。

    我相信这些来自一些连接超时。  

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    >1) ASIC 初始化失败和

    >2) ASIC I2C 写入失败

    >每次都出现这些错误吗?
    >是否已尝试刷新软件状态?
    >是否已尝试断开并重新连接系统?

    >

    每次上电时、ASIC 初始化失败、ASIC I2C 写入失败。

    点击"READ STATUS"(读取状态)后、取消了 ASIC I2C 写入失败。 但 ASIC 初始化失败的情况仍然存在。

    即使重试系统连接、"ASIC INIT FAILED"也持续显示。

    是否可以更改超时持续时间?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    我们可能必须在周一回答这个问题、因为 TI 目前正在度假、很多重要成员已经休假了。 感谢您的耐心。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢你的帮助。

    我正在等待反馈。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们将于下周初因美国假日提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您能告诉我有关这方面的最新信息吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我将就此向我们的其他工程师发送提醒。 我会向您发送朋友请求、以便我们可以根据您的意愿进行离线聊天。 这样、Siddharth、您和我可以在需要时通过三方对话和交换文件进行交谈。

    您是否仔细检查了电缆、以防连接松动或引脚以某种方式交换?
    作为第一步、我将拔下所有部件、然后小心地重新安装、以进行完整性检查。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的鼓励、并介绍了  Siddharth Me。  

    首先、我将要求客户检查电缆连接。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    谢谢你。 我们可以通过电子邮件继续对话-我想上周我会在一封新电子邮件中通知您。

    我暂时将该主题标记为"Waiting for Customer"。

    此致、
    Michael Ly