This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:曝光时间和照明时间

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1446643/dlpc3479-exposure-time-and-illumination-time

器件型号:DLPC3479

工具与软件:

我也面临以下问题。
您能告诉我目前的情况以及何时会得到解决吗?
我当前使用的是8.4.0。

e2e.ti.com/.../dlpc3479-mismatch-between-exposure-time-setting-and-illuminator-drive-time

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1092008/dlpc3479-mismatch-between-exposure-time-setting-and-illuminator-drive-time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我要更正。
    我在8.3.0而不是8.4.0中确认了此问题。
    您能否告诉我此问题是否已在8.4.0中得到解决、如果未得到解决、将在何时得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    我们仍在研究这一问题、不久将作出答复。 感谢您的耐心等待!

    此致!

    亚伦