This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:内部图形

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP991U, DLP4710EVM-LC, DLPDLCR471TPEVM, DLPC964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1448848/dlpdlcr471tpevm-internal-pattern

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LCDLPC964、DLP991U

工具与软件:

我想询问器件 DLPDLCR471TPEVM 是否能够上传预定义图形、即具有硬件触发的内部图形模式或类似 DLP4710EVM-LC 的模式。 如果不支持、您是否有任何其他具有4K 分辨率的此类器件支持内部图案模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek、

    DLPDLCR471TPEVM 不支持内部图形模式或预加载图形。  

    我要将需求转移给我们的 DLP 高性能团队、他们将对此具有4K 分辨率的功能提出建议。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek、

    您能给我介绍一下您的设备应用吗?

    我在与 DLPC964控制器配对的 DLP991U 中为您提供的最佳解决方案。

    此致!

    亚伦