This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:我需要一个具有多种不同刷新率的 EDID 文件。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1447421/dlp670s-i-need-an-edid-file-with-several-different-refresh-rates

器件型号:DLP670S
主题中讨论的其他器件: DLPC900

工具与软件:

您好、TI 专家!

我在前面提出的问题是、我需要使用15Hz 的刷新率、这在项目中已经稳定使用。
但需要测试和验证几种不同的刷新率、分别为5Hz、7.5HZ 和10Hz。

请向我提供 EDID 文件(__LW_AT__DLP670S、HDMI)包含上述刷新率、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    我很快就会让我的团队中的某个人对此做出回应。

    感谢您的耐心等待!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、
    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    我们仅验证了标准帧速率、例如30Hz 和60Hz。  请允许我留出更多时间来 检查 DLPC900是否可以在较低的帧速率下运行。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    好的、谢谢。 期待您的好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    遗憾的是、DLPC900不会锁定刷新率低于10Hz 的源。  我要将该主题标记为已解决、因为我们现在无法提供解决方案。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    让我再次询问、可以支持10Hz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    请查阅该 EDID 文件。 包含10Hz、15Hz 和30Hz 的视频时序。

    e2e.ti.com/.../LCR670S_5F00_HDMI_5F00_EDID_5F00_30Hz_5F00_15Hz_5F00_10Hz.txt

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya
    好的、我将进行测试