This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:电源并检查 DLPLCRC410EVM 上的电源

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1450366/dlplcrc410evm-power-source-and-checking-power-on-dlplcrc410evm

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC410

工具与软件:

我们可以从何处为该产品获取正确的电源?

此外、如果计算机无法识别电路板、是否有方法可以确认它是否正确供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SR Tweezer:

    首先、您是否已经有电源?规格有哪些? [5V-6A (最小5A)]

    请参阅用户指南- https://www.ti.com/lit/ug/dlpu040c/dlpu040c.pdf 

    插入电路板并打开电源开关后、每个 FPGA 附近的指示灯是否变为绿色[D16和 D17]?   

    在此之后、LED D10应该开始以大约1Hz 的频率闪烁。  这指示 DLPC410控制器正在运行。  这将表明电路板正在运行且正常供电。

    插入 USB 电缆时、它是否在设备管理器中枚举了任何器件?

    Fizix