This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:温度读数错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3478, DLPC3479, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1431695/dlpc3479-temperature-reading-error

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLPC3478DLPA3005、DLPA3000

工具与软件:


大家好、TI 团队。


我们发现在 GUI 中、读取该温度是错误的。


该驱动板的设计参考 EVM 板。 温度读数电路已确认没有问题、

但每次读回时它是204度。

此外、我试图将 NTC 电阻器更改为可调电阻器。

电压范围为0至0~1.8V、读取后全部为204度。 更换其他驱动器板也是同样的错误。

我们自己建立的固件版本包括8.3和最新的8.4版本(包括8.0)、但读取错误。

此外、我们还下载了 TI 下载的版本。 COM、这也是一个读取错误、如下所示。

但在我们的 DLPC3478驱动器板中、温度读回是正确的。

所以我们怀疑固件中有错误、请解决、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    您似乎正在使用相当旧的 GUI 软件、您能否 在此处更新到最新版本- v3.2.0.7。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    这应该无关紧要、因为我从寄存器读取的值也是错误的。
    我使用最新版本的 GUI、如下所示、读数也是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    系统温度的最大回读为204.7°C (0x7FF [2047/10])。

    您将什么 NTC 热敏电阻连接到系统 GPIO_11 (DLPC3479)和/ ACMPR_IN_2?

    请告知您是使用 DLPA3005还是 DLPA3000?

    抱歉、我需要更多详细信息来了解此处发生的情况。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    该设计基于 EVM、如下所示:


     使用的 NTC 热敏电阻为 NCP15WF104F03RC、并使用 DLPA3005。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    感谢您的确认。  您能否探测 TP169和 TP170以查看其中一端发送了什么? 似乎保持高电平并接收所有1。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    经测量、两侧有一个1.1V 的固定电压值。

    GUI 读取的寄存器值为0xff 和0x07、即0111 1111 1111。

    过拉电阻的电阻值也发生变化、

    电压变为0~1.8V、但读取后仍全部为1。


    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    我可以给您发送一个与其他人一起工作的版本。

    请接受我的连接请求、我不确定是否正确发送给您、我的浏览器冻结、并显示错误。

    还请说明您 使用的引脚映射、EVM 默认为选项2、但在您 可能有自己的解决方案之前已经提到过这一点。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    好的、我在我的好友列表中看到您了。

    固件使用的配置为3,479,3005、DMD 引脚为选项1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    感谢您的确认、我将把这个转交给您、我们将从 E2E 上讨论这个问题。

    如果了解了更多信息、我将添加到该主题中。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返回到该主题并关闭它:

    结果是 因为 ACMPR_OUT 引脚未连接 没有将读数正确读取到 PMIC。

    将 SENS2线路连接至 ACMPR_OUT 引脚后、测得准确的温度。

    此致!

    亚伦