This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:时钟频率、FLASH_SCLK

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1432387/dlpc120-q1-clock-frequency-flash_sclk

器件型号:DLPC120-Q1

工具与软件:

如果 DLP 和闪存之间的 SPI 时钟需要启用扩频功能、则使用哪个 SPI 指令、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    当我回到办公室时、我将能够在周二左右为您提供更好的帮助。 我将离开办公室直至那时。

    是否已查看 DLPC120编程人员指南?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已检查是否找到此说明、请帮助确认。 此外、我们现在需要解决 ESD 问题、即在6kV 测试期间、背光部分将会闪烁、测试显示当背光闪烁时、CNTRL_OUT、LED_R_EN、LEGR_EN 和 LED_B_EN 的波形显示将变为低电平。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 当我不在办公室的时候、我正在及时收到电子邮件、明天会给您一个初步的回复。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    是的、我们已检查是否找到该说明、请帮助确认该说明

    我花了一些时间来查看 DLPC120 Control Program、然后能够获取和设置展频的寄存器。

    在控制程序中、转到"Utilities -> Communication -> ASIC Registers"、然后能够使用寄存器读取/写入将数据输入到正确的地址。

    此外、我们现在需要一个 ESD 问题、即在6kV 测试期间、背光部分将闪烁;测试显示 CNTRL_OUT、LED_R_EN、LEGR_EN 和 LED_B_EN 的波形显示在报价背光闪烁时将变成低电平。

    您能否发送一段视频、以便我能理解吗? 我完全不知道你在这里指的是什么。 您是否还有可以分享波形的屏幕截图? 请标记信号、并告诉我 您触发的是什么信号。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨、Bruce、

    只需签入以便更新即可。 您是否能够捕捉到现象、您是否仍需要帮助?

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨、Bruce、

    请再检查一次以查看是否有任何更新?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我将关闭此主题、因为尚未进行任何更新。 如果需要重新打开此文件、您可以在接下来的14天内回复或创建新主题。

    要针对您最初提出的使用哪种命令来启用展频的问题再次说明答案、请参阅我在上面发布的文章。 使用的操作码可在第3.-4节中找到。 用户通过连接到 Piccolo MCU 的 SPI 端口进行交互、Piccolo MCU 随后通过 I2C 与 DLPC120通信。

    例如、此处是指向 DLP3030Q1EVM 的 Piccolo 用户指南的链接。

    谢谢。此致、
    Michael Ly